欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型三件套维护

  • 2023.07.17 18:00:34
  • 米思米
  • 2411

推荐以下人士阅读

· 希望了解注塑成型中螺杆清洁技巧的人士

· 希望了解螺杆清洁频率以及如何检查磨损情况的人士

· 介绍便利产品

注射成型加工是利用机筒对树脂进行压缩熔融,并在高压下进行填充的加工方法。随着连续成型的继续进行,树脂会碳化并粘附在螺杆上。

碳化物剥落后会被混入成型件中。

从而形成被称为黑点、混入异物的成型不良现象。

 

由于注塑成型工艺本身的加工机制,这种混入的异物无法避免,需要在每次产生时利用清洗材料进行清洗作业,或是实施螺杆清洗予以除去。

 

在本期栏目中,为大家讲解螺杆的清洗技巧以及三件套保养的诀窍。

·         应定期进行螺杆清洗

·         螺杆清洗省时技术


应定期进行螺杆清洗

在注塑成型加工中,根据成型产品的类型不同,螺杆清洁的必要性会存在很大差异。

如果使用黑色通用塑料进行注塑成型,则无需为了防止混入不良异物而清洗螺杆。

如果使用原色或透明色的树脂,则需要增加清洗螺杆的频率。

下面介绍定期清洗螺杆的优点。

 

(1) 预防异物混入,易于完成清洗


附着在螺杆上的碳化物混入异物,与累计注塑次数成比例地增加。由于清洗机筒期间生产会停止,因此我们希望尽量减少清洗次数,但是由于碳化物积聚以及混入异物的情况会经常发生,所以需要有计划地清洗螺杆。定期清洗螺杆的优点在于,由于积聚的碳化物较少,能够较为轻松地完成螺杆清洗。

需要注意的是,根据树脂的物理特性不同,清洗频率会有很大差异,为了防止混入异物,建议PP和PE等通用树脂每3个月清洗一次,PC和ABS等应在切换颜色时进行清洗,PPS以及聚砜等超级工程塑料应在每次生产运行时进行清洗。

 

(2) 通过目视进行消耗部件的确认


清洗螺杆的目的,除了防止混入异物外,还包括检查三件套、螺杆的螺纹部分、加热筒内部的磨损状况。

检查零部件磨损程度的最有效方法,是目视检查。尤其是作为三件套其中之一的止逆环,其磨损会导致灌装时出现倒流,因此检查其磨损程度非常重要。


注塑成型三件套维护


螺杆清洗省时技术

由于螺杆的清洁时间直接关系到成型机的运行时间,因此如何高效地进行螺杆清洗非常重要。

下面介绍螺杆清洗的省时技术。

 

(1) 更换备件


最有效的方法是预先准备螺杆和三件套的备件并予以更换。

通过从加热筒上拆下螺杆,清洁加热筒内部并立即更换新的螺杆,可以最大限度地减少维护时间。

 

(2) 正确使用清洁剂


在清洗螺杆之前先用清洗材料进行清洗,可以减少螺杆清洗时的工作负荷。

如果使用清洗材料,则在拆下螺杆后,可以轻松剥下清洗材料。

从而易于进行之后的燃烧器烘烤作业。

 

(3) 螺杆加热用燃烧器的功率


用于加热螺杆的燃烧器口径越大,则加热范围越广,燃烧效率越高。

虽然天然气的使用量增加,但具有可以最大限度缩短螺杆清洗时间的优点。

尤其是清扫超过60Φ的螺杆时,加热火力的大小会极大地影响清洗时间。

 

(4) 钛镀层


对于产生碳化物较多的树脂,在三件套上镀钛是非常有效的处理手段。

尽管无法防止碳化物附着在三件套上,但做过涂层处理之后,更易于剥下碳化物,有助于缩短螺杆清洗时间。

只需用燃烧器烘烤,然后用钢丝刷轻轻刷擦即可轻松去除。

仅使用燃烧器进行部分加热会损坏涂层,因此使用燃烧器时必须小心。

注塑成型三件套维护


(5) 2人作业可获得2.5倍以上的效果


建议由2人配合进行螺杆清洗作业。由于维护停机是最大的损失,所以最好是由多人协作,在短时间内集中精力完成螺杆清洗。

2人协同作业可实现2.5倍以上的效果。

350t以上的中型成型机建议由2人作业,660t以上的大型成型机由3人以上进行作业更为有效。

 

(6) 推荐商品介绍


螺杆清洗是停机时间最长的损耗,所以提升清扫效率极为重要。

下面介绍能够缩短清洗时间的推荐商品。

 

机筒刷

可轻松去除加热筒内的树脂附着物。

将其安装到电钻上并旋转会更为有效。

根据所使用的各种树脂,按照加热筒的大小来排列螺杆,可以以最快速度实施螺杆清洗。

 

铜网、不锈钢网

金属网制成的螺杆清洗用具。只需与毛巾差不多的长度,就能够去除螺杆上附着的碳化物。

与手刷等钢丝刷相比,与螺杆的密合性更高,并且可以适度刮擦金属网,因此可以高效去除附着物。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities